This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOPEVM:AWR6843AOPEVM

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOPEVM, AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1330784/awr6843aopevm-awr6843aopevm

器件型号:AWR6843AOPEVM
主题中讨论的其他器件: AWR6843AOP

大家好!  

我们从此 LP87524JRNFRQ1  PMIC 中订购、并将其集成到我们的卡中。 必要的电压到达 PMIC 的输入端、但我们无法获得输出。 这样做的原因是什么?

我们是否需要编程 PMCI? 但是、当我们将卡插入计算机时、不会显示端口。  在我们进行研究时,我们看到我们可以通过两种不同的方式配置 PMCI。 工厂可编程、软件可配置。 是否有与此相关的东西? 当我们收到来自德州仪器的新 PMCI 时、它是否会被直接作为可代码发送? 是否有任何关于解决我们问题的文档?  

此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    根据您的描述、我提请您注意 AWR6843AOPEVM、并将板载 PMIC 替换为组装的同一器件? 是这样吗? 有没有理由这样做? 如果电路板事先工作、现在不工作、我建议您检查您的焊接情况。  

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr166 (EVM 原理图、表5具有与上述 PMIC 相同的 PMIC)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!  

    我对误解表示抱歉。 来满足我们的功能需求、 中,我们设计的新电路板与新的 PMIC 相同(实际上,我们购买的 PMIC 与 awr6843aop 卡上的 PMIC 相同) ,以及 AWR6843AOP 的其他组件。 为电路板供电时、我们在 PMIC 元件上看不到任何输出电压。 不过、我们观察到 PMIC 元件的输入引脚上存在所需电压。 考虑到我们所处的情况、我们认为 PMIC 可能需要使用软件进行一些初始化。 有任何关于解决此问题的建议吗? 提前感谢。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    塞尔哈特-

    我不确定您在这里复制了多少内容、这可能会带来影响。 EVM 参考原理图显示了 PMIC 的 EN1 (网络为:PMIC_EN1)通过 R34被拉高至 PMICVIO_3V3、PMIC_EN2、-EN3、分别通过 R35和 R36被拉高。 RST (网络为:PMIC_NRST)也通过 R33拉高

    如果您查看 PMIC 的数据表 、您会看到、如果 EN 线路都为高电平、PMIC 稳压器应该打开。 请检查是否以与 EVM 相同的方式进行连接。  

    还有一个带时序图的 TRM、供您进行检查:  

    https://www.ti.com/lit/ug/snvu663a/snvu663a.pdf 

     也可以通过 I2C 配置 PMIC、如果需要更改、可以在 AWR 相应的 SDK 中使用驱动程序。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、我修复了这个问题。  

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Serhat:  

    这是一个好消息、感谢您的确认!