This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:PINCRL 寄存器的引脚多路复用配置。

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1331484/awrl6432-pinmux-configuration-of-pincrl-register

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:SysConfig

大家好、

我们在 TRM 中的《技术参考手册》第23.2章的"表23-15引脚多路复用表"中看不到有关"PINCTRL 寄存器"寄存器设置的说明。
您能告诉我说哪里陈述了吗? 是否有任何其他文档可供参考?

此致、

伊藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ito-San、

    在大多数情况下、应通过 SysConfig 为工程设置引脚多路复用。 许多 SysConfig 驱动程序允许用户为给定的外设引脚设置引脚输出。 例如、在添加 LIN 实例时、LIN RX 引脚可以设置为表23-15中指定的四个引脚中的任何一个:H10、J11、F11或 J10。 当由于两个或多个驱动器引脚使用相同的引脚排列而导致引脚多路复用发生任何冲突时、SysConfig 还将突出显示。

    此致、

    克里斯蒂安