您好!
以下闪存 ROM 是否 可用于 AWR1843?
闪存供应商:GIGADEVICE
型号:GD25B32E
我们以前对 AWR1843使用的是"GD25Q32C"。
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的六月-
感谢您发帖、欢迎来到 E2E!
请参阅此应用手册、其中显示了我们测试的部件。
https://www.ti.com/lit/an/sprach9e/sprach9e.pdf
第3页和第4页表格之间的段落意味着闪存变体很可能会在不同变体用途之间互换、 GD25B64C 使用我们产品系列中的新变体进行了测试、如表2-3所示、您自己已经成功使用了另一个变体、因此应该可以、只要您检查闪存供应商的 QE 位即可。
看起来我们测试的版本与现在使用的版本比较大。
https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi-nor-flash/gd25b64c.html (我们使用 AWR2x44进行过测试)
https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi-nor-flash/gd25b32e (您想使用的一个)
https://www.gigadevice.com/product/flash/product-series/spi-nor-flash/gd25q32c (您已经使用过一个)