请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1843AOPEVM 主题中讨论的其他器件:AWR1843BOOST、AWR1843AOP
您好!
我们将使用 MRR Lab 并使用 AWR1843BOOST 板在上面开发了一个应用程序、现在我们想将相同的应用程序移植到 AWR1843AoP 板。
我看到、天线几何结构是从 antenna_geometry.h 的 C:\ti\mmwave_sdk_03_06_00_00-LTS \packages\ti\board 中选择的。
我看到自动泊车实验室中有两个不同的构建配置、并且有一个预定义符号: XWR18XX_AOP_ANTENAND_pattern 用于 AOP 构建配置、但在 MRR 实验室中没有找到任何类似的配置。
如何在 MRR 实验室中设置/选择天线几何结构? 以及如何使其不受实验室约束?
谢谢。
西一市