This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP1075:功率损耗

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP1075

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1329148/tmp1075-power-loss

器件型号:TMP1075

大家好、

您以前是否计算过 TMP1075功率损耗? 或者、我可以将功率损耗估算为10%、以进行热仿真?  

我知道 TMP1075的功率损耗很低、但我想知道您是否有足够的功率损耗估算?

谢谢你。

此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    您能否详细说明一下功率损耗是什么意思? 您在效率方面要注意什么?

    此致、

    哈里·吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    是的、我是说效率

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:


    能否就您尝试解决的问题以及了解器件效率有何帮助提供更多信息?


    此致、

    哈里·吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    客户在开关应用中使用了 TMP1075、因为他们想要进行热仿真、所以他们想知道 TMP1075有多少功率损耗、即使我告诉他们它非常小、但他们仍然想要这个值。

    因此、我想知道如何才能知道 TMP1075上的功率损耗、以便进行热仿真。

    我想或许可以使用 Vin * Iin (圈出的贝耳)来计算?  

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:


    我想和您再澄清一件事。 您是在谈论功率损耗吗? a) 电源 消耗 由器件(I_q 电流)或 b) 热损耗 从运行中的器件中移除?

    此致、

    哈里·吉尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    客户想知道运行条件下的温升。

    因此、根据这一要求、他们需要了解 TMP1075功率损耗、然后计算温升。

    我想知道是否可以使用低于 TMP1075的 IQ* Vin 来计算功率损耗?   

    此致、

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    是的、进行这种计算将得出可以帮助您计算功率损耗的瓦数。 如果希望尽可能减少功率损耗、我可能还建议使用不同的转换模式、例如一次性

    我还建议使用以下应用手册、因为如果客户担心功耗问题、可能会有所帮助、从而进一步优化其设计:

    https://www.ti.com/lit/an/snia026/snia026.pdf?ts = 1709240223595

    希望这对您有所帮助!

    此致、

    哈里·吉尔