This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843AOP:如果要检查 AWR6843AOP's Performance。 我该怎么做?

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843AOP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1325367/awr6843aop-if-i-want-to-check-awr6843aop-s-performance-how-can-i-do

器件型号:AWR6843AOP

您好、TI!

当我将 AWR6843AOP 用于车内感应时,我发现不同的 AOP 在信号强度方面表现不一致。
生产测试文档中提到了使用角反射器观察 SNR 的方法。
但我们想知道是否有软件或其他机制可以验证 AOP 的特性。
我之前也问过其他的 TI 同事、他们认为只要连接电源并且程序可以正常编程、AOP 是正常的。
但我们对这答复并不满意。 请帮助我们再次澄清此问题。

谢谢。
文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您能提供更多详细信息吗?  您正在进行哪种类型的测试? 如何测量信号强度? 您将观察到多大的功率变化?   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    我们的检测环境位于汽车内、放置了一个呼吸玩具娃娃以进行检测。

    信号的 SNR 可通过 TI 提供的演示程序获得。
    我们观察到的差异是点云数量的差异或信号强度的差异。
    点云数量的差异:第一个 PCB 产生10个点云,而第二个 PCB 产生1个或更少的点云。
    信号强度差异: 1号 PCB 和2号 PCB 都产生点云图,但其中一个信号稳定,另一个信号不稳定。

    但上述情况是随机发生的。
    因此、我想问是否有任何程序可以检测 AOP 本身、电流增益、功率等。

    谢谢。
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    请提供有关测试的更多详细信息、以了解问题。

    • 您分享的观察结果位于 TI 的 EVM 或定制硬件中?
    • 您是否在前面提到的两个不同的 PCB 上运行相同的配置文件?

    谢谢。
    昆丹

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kundan、您好!

    我们使用自己的 PCB。
    是的、我们在这些 PCB 中运行相同的配置文件。

    谢谢。
    文森特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vincent:

    您能否提供您使用 pcb1、pcb2和 TI 的 EVM 观察到的图解。

    谢谢。
    昆丹