This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOTMP35-Q1:ISOTMP35的原理图审阅

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1327662/isotmp35-q1-schematic-review-for-isotmp35

器件型号:IOTMP35-Q1
主题中讨论的其他器件:IOTMP35

大家好、

我的客户正在使用 ISOTMP35进行 IGBT 温度检测。 如果可以、您可以帮助检查原理图吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    看起来很好。

    出于好奇心、是否会将其设计为 IGBT 模块? 每个 IGBT 将使用1个 ISOTMP35、还是整个系统使用1个 ISOTMP35?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    客户使用1个器件用于1相。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    谢谢。 现在我将继续并关闭该主题、除非您还有其他问题

    -亚历克斯