This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:LM35

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1327317/lm35-lm35

器件型号:LM35

大家好、我在我们的32A 直流控制型三相交流固态继电器中使用的是 LM35精密度温度传感器。 就在运行连接到 PicoLog 的温升测试以查找温升时。 30分钟后、2个中的其中一个温度传感器出现故障。 然后是晶闸管故障。 这种短路是否会因为使用了热胶带或某种短路而发生。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreelekha:

    能否就您看到的 LM35故障提供更多信息? 当您说它在30分钟后失败时、您在 LM35的 VOUT 引脚上看到了什么? 您能否提供有关这些温度胶带和温升测试的详细信息?

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、我不确定如何测量输出电压。 我刚刚将数据记录器连接到晶闸管和温度传感器顶部的 SSR。 我首先会看到温度传感器出现故障、其次是晶闸管。 但我可以在图中看到、15分钟后、温度从20°C 下降到5°C、再回到20°C、但温度从未改善、而另一个温度传感器显示为58°C。 30分钟后、晶闸管一个接一个地熔断。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shreelekha:

    您可以使用示波器或 MCU 上的模拟输入引脚测量 LM35的模拟输出、从而直接查看该部件正在做什么。 但现在这些信息已经足够了。

    我从原理图中注意到、您将 LM35的输出端直接接线到 U4的正输入端子、以缓冲输出信号。 我建议遵循 LM35数据表第14页的建议、方法是在模拟输出进入缓冲放大器之前向其添加滤波电阻器和电容器。 通过在模拟输出上安装滤波电阻器和电容器、当连接到缓冲器上的高阻抗输入引脚时、应该有助于输出保持稳定。

    此致

    -亚历克斯·汤普森