This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP75:TMP75事务问题

Guru**** 2538800 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP75

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1325416/tmp75-tmp75-transaction-question

器件型号:TMP75

我写这封邮件是要询问我们最近发现我们写入的数据不是对的一些 tmp75。 此问题的故障率非常低(1/50000)。

下面是通过 I2C 分析器捕获的事务 I:(tmp75是地址0x4E)

你有什么想法如何找到问题的根源吗? 在哪种情况下、TMP75不会对我们写入的数据进行应答?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    感谢您提出此问题。 当引脚 A0-A2接地时、TMP75的默认地址为0x48h。 我在下面列出了 TMP75的所有地址组合。

    下面列出了访问 TMP75内寄存器的指针地址。

    如果不是这个问题、可以发送 I2C 通信的示波器屏幕截图吗? 这将使我能够发现进一步的通信问题。

    此致、

    梅里迪斯·麦克让

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Meredith:  

    我们发现 TMP75不确认寄存器字节(0x00)、但它确认地址。

    谢谢。

    --虹膜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iris、

    温度寄存器为只读。  默认情况下、指针寄存器设置为00。 在上电时、如果您没有首先使用写入事务设置指针来执行读取事务、则您将接收寄存器00的内容。  

    此致、

    梅里迪斯·麦克让