请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR2243 您好!
我尝试找出 AWR2243可支持线性调频脉冲的最小频率斜率(即最大线性调频脉冲时间)是多少。 ICD 指出、PF_FREQ_SLOPE_CONST 具有相当于48.279kHz/us 的1 LSB、因此我假设这是您可以达到的最低值。 有没有降低该值的方法? 例如、也许可以直接控制 VCO 以创建更慢的斜坡?
谢谢、
亚历山大
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.