This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:20GHz 毫米波信号接收

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1326377/iwr1443-20ghz-mmwave-signal-receiving

器件型号:IWR1443

大家好!

您是否介意我们问您的毫米波解决方案?

我们知道您没有20GHz  毫米波解决方案。

我们的客户需要  具有 CSI (LVDS) IF 的20GHz 毫米波 AFE 信号。
但是、没有合适的解决方案。

以防万一、我们要确认 IWR1443。
是否可以将 IWR1443用于仅接收(仅 RX) 20GHz 毫米波?

我们认为您的解决方案需要 RX 和 TX 混频器 来生成中频(IF)信号。
但是如果您有任何好主意、请与我们分享。

此致、

松本浩隆