This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:Linux MMWAVE-L-SDK 5.3.0.2中的可执行文件错误

Guru**** 2549840 points
Other Parts Discussed in Thread: MMWAVE-L-SDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1324979/awrl6432-wrong-executable-file-in-mmwave-l-sdk-5-3-0-2-for-linux

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件:MMWAVE-L-SDK

您好!

我安装适用于 Linux-x86的 MMWAVE-L-SDK 5.3.0.2。

当我构建示例时、会发生编译后错误。

错误为"out2rprc not found"。

我检查了路径、发现那里有错误文件。

提供了适用于 Windows 的 out2rprc.exe。

如何获取适用于 Linux 的 out2rprc?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我不知道 out2rprc for Linux、但让我向我们的内部团队核实、明天我会给您回复。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请使用 mono 在 Linux 上运行.exe。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我在 Ubuntu 中安装 mono-runtime 时、out2rprc.exe 可以在 Ubuntu 中运行。