This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP114:对 TMP114使用 SM 总线 ARP 功能

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112, TMP114, TMP1075, TMP144, TMP107
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1324790/tmp114-using-sm-bus-arp-feature-with-tmp114

器件型号:TMP114
主题中讨论的其他器件: TMP1075TMP144TMP107、TMP112

您好!

我将针对我的应用尝试测量是否可以使用多个 TMP114 (4个以上) 以及 uC 是否可以动态解析这些传感器的地址并进行存储、以便即使在下电上电后也知道从哪个传感器获取数据。
具有 SM V.2是否足以满足 uC 要求、或者温度传感器是否也需要具有2.0标准?
如果上述操作对预期的应用不起作用、那么基于 I3C 的温度传感器是否能够正常工作?

谢谢!


 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、

    下表列出了 TMP114每个可订购产品的可能地址。 您可能能够让多个器件位于同一通信总线上、而不会出现地址冲突。

    就 SMBus v2.0而言、请注意该标准要求器件能够接收最大的4 mA。 TMP114兼容、但仅能灌入3 mA。 调整上拉电阻应该足以安全使用该器件。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。  
    我希望在同一条总线上使用20多个温度传感器。  
    TMP114N 系列具有较低的精度、因此实际上、通过 TMP114、我只有4个唯一地址。
    您为我的用例推荐了什么解决方案?

    谢谢。
    S·A·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP1075可配置为32个不同的 I2C 地址。

    TMP144有一个 UART 接口、可以菊花链形式连接16个器件。 TMP107有一个类似的 UART 接口、能够以菊花链形式连接32个器件、但 SOIC 封装可能对您没有吸引力。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TMP1075的最小封装尺寸是 SOT563可以只有4个地址、该 DSG 版本对于我的应用来说更大。  您能否推荐另一个能够处理较少地址(8、10、16)且占用空间较大(与 SOT563相当)的器件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shiv、您好、

    我们目前正在发布一款器件、该器件的外形尺寸小于 SOT563、并与 TMP112和 TMP1075N 完全兼容。 该新器件具有一个地址引脚(4个地址可能)和4个警报可订购产品、这些产品具有出厂编程的地址、总共可提供8个不同的地址。  

    我已经通过 E2E 向您发送了一个朋友申请、以防您想要了解有关此器件的更多信息。

    此致、

    西蒙·罗哈斯