查看毫米波传感估算器中的 IWRL6432雷达配置时、我注意到速度分辨率计算存在不一致。

如您所见、我们处于"突发模式"、有2个 Tx 天线、每帧16个突发和每突发2个线性调频脉冲(每个 Tx 天线1个)。 突发持续800us。
numOfChirpLoops = numOfBurstsInFrame * numOfChirpsInburst / numOfTxTianes
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

您好,Guido。
TF = numOfBurstsInFrame*framePeriodicity = 12.8ms。
对于突发模式、这不正确。 您应使用突发周期而不是帧周期、因为您只计算器件发出线性调频脉冲的时间(线性调频脉冲重复周期)。
您使用的公式似乎不正确。 我包含了 SDK 文档中的图像以供参考。

其中 TR 是线性调频脉冲重复周期、由于使用了2个 TX、因此乘以2、但这仅适用于正常模式、因为突发周期包含来自两个 Tx 的线性调频脉冲。 因此、对于突发模式、分母应为(NC * FC * TR)、其中 TR 是突发周期、NC 应为突发数、因为 NC * TR 应表示总线性调频脉冲时间。
执行此数学运算后、正常模式的分母为(400us * 32啁啾* FC * 2)、而突发模式的分母为(800us * 16* fC)。 这导致32线性调频脉冲配置的分母是突发模式的两倍、因此分辨率要小2倍。
此致、
桑托什
您好、Santosh:
TF = numOfBurstsInFrame*framePeriodicity = 12.8ms。对于突发模式、这不正确。 您应使用突发周期而不是帧周期、因为您只计算器件发出线性调频脉冲的时间(线性调频脉冲重复周期)。
[/报价]您是对的、我的公式中有一个拼写错误。 正确的公式显然是 tf = numOfBurstsInFrame*burstPeriodicity,实际上是12.8ms。 (如果我使用帧周期、结果将是3.2秒)
您从 SDK 中报告的公式正是我使用的公式,其中 nc*tr = tf。
但你的解释是错误的。 您可以从 Sandeep Rao 的"毫米波传感简介:FMCW 雷达"(https://www.ti.com/content/dam/videos/external-videos/2/3816841626001/5415528961001.mp4/subassets/mmwaveSensing-FMCW-offlineviewing_0.pdf)中获取相同的公式、我将在此处报告幻灯片40:
如您所见、2因子与 Tx 天线数量无关、而与信号相位的定义有关。为了向您展示 Tx 天线数与速度分辨率无关、以下是考虑突发模式配置的方案。起点是按天线执行多普勒分析。 考虑到这一点、并为简单起见、假设只有一个 Rx 天线(但可以针对每个天线对进行分析)、我们可以将线性调频脉冲分成两个序列、每个序列有16个样本: 一个包含由第一个 TX 天线发射的16个线性调频脉冲(蓝色线性调频脉冲)、另一个包含由第二个 Tx 天线发射的16个线性调频脉冲(红色线性调频脉冲)。这两个序列具有相同的:
- 最大速度:vmax = c /(4 * fc * TR)= 3e8/(4 * 60.26e9 * 800e-6)= 1.555 m/s
- 速度分辨率:Vres = c /(2 * fc * TF)= c /(2 * fc * NC * TR)= 3e8/(2 * 60.26e9 * 16 * 800e-6)= 0.1944 m/s。 或者、Vres = 2 * Vmax / nC = 2 * 1.555 / 16 = 0.1944 m/s。
现在、让我们看看正常模式配置中的相同方案。
如您所见、突发模式和正常模式配置具有相同的速度分辨率。 这个事实让我们回到我在该主题中的第一篇文章。从图中可以看出、多普勒分析的情况相同、以上得出的相同结论也应适用。实际上、我们可以再次获得两个线性调频脉冲序列、每个 Tx 天线对应一个。 该结构与之前相同、不同之处在于两个序列之间因不同的线性调频脉冲空闲时间而发生的移位、这与多普勒角度无关。 请注意、此处每个序列的线性调频脉冲数可以通过计算:numberOfChirpsInburst/numTxT会谈 天线= 32/2 = 16。因此、这两个序列具有相同的:
- 最大速度:vmax = c /(4 * fc * TR)= 3e8/(4 * 60.26e9 * 800e-6)= 1.555 m/s
- 速度分辨率:Vres = c /(2 * fc * TF)= c /(2 * fc * NC * TR)= 3e8/(2 * 60.26e9 *(32/2)* 800e-6)= 0.1944 m/s。 或者、Vres = 2 * Vmax / nC = 2 * 1.555 /(32/2)= 0.1944 m/s。
此致、吉多