This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642 BoosterPack™︎ 单芯片77GHz 毫米波传感器评估模块

Guru**** 2481465 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1324111/iwr1642-boosterpack-evaluation-module-for-single-chip-77ghz-mmwave-sensor

主题中讨论的其他器件:IWR1642BOOST、IWR1642

您好! 我们希望通过 LAN 网关与 IWR1642BOOST 雷达通信。(通过 J5和 J6的引脚连接到雷达)、为此、我们设计了采用 STM32F107RC6微控制器的电路板。 但是、我们无法使用雷达的 IWR1642BOOST RS232TX/RX 通过 UART 发送和接收配置。 我们在微控制器编程中使用了 HAL_TRANSMIT/RECEIVE 函数。 它进入 send 函数、但我们没有收到任何内容(mmwDemo:/>未收到提示)。我们无法与雷达的任何 UART (例如 RS232和 MSS logger)建立通信。 问题在我们的工作中在哪里?  

(我们通过 USB 和演示可视化工具建立了与雷达电路板的通信。)

请引导我们。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sharifi、

    请给我们几天时间来查看此查询。

    此致

    安盖特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sharifi、您好!

    IWR1642器件不支持 LIN IP。 我们需要在  STM32F107RC6微控制器上移植/模拟 UART 协议。  请检查波特率、电气规格是否在 UART 规格范围内。

    在器件上刷写的 TI 演示在 MSS_logger_Tx 引脚上发送数据。 请确保该 MSS_LIN 引脚需要连接到 UART/LIN 接口的 Logger_Tx 端口。  如果您看一下 IWR1642BOOST 的原理图、您将看到 MSS logger 已连接到 XDS110、您需要绕过 XDS110并将 MSS_logger 连接到 STM32F107RC6的 UART/LIN 接口的 RX 引脚。

    此致

    安盖特