This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-C2000EVM:报告的 ToF 值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1324482/tdc1000-c2000evm-reported-tof-value

器件型号:TDC1000-C2000EVM
主题中讨论的其他器件:TDC1000

固件或软件是否对显示的 ToF 值(从启动/停止脉冲时序)进行了任何处理? 我已将停止事件的数量设置为无限、并且我的示波器显示为~12、其中包括一些通过特定几何形状生成的回波。 GUI 软件会以某种方式选取或计算其中一个值、我对该软件的作用/选取方式感到好奇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J 您好、

    感谢您发布传感器论坛! 只是为了说明一下、TDC1000会在您期望的位置生成一些脉冲、而由特定几何形状产生的附加回波也会生成回波、这些回波会导致 GUI 挑选这些脉冲并将其作为测量值的一部分进行计算? 这些附加回波是否出现在您感兴趣的区域之外?

    此致!

    艾萨克