This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC3020-Q1:散热焊盘内部连接

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1323612/hdc3020-q1-thermal-pad-internal-connection

器件型号:HDC3020-Q1

您好!

HDC302x-Q1封装上的散热焊盘是内部接地还是悬空?  我想知道如果将该焊盘连接到除接地以外的网、会发生什么情况。

谢谢、此致、

杰西卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jessica:

    HDC302x-Q1的散热焊盘未在内部连接到 HDC302x 上的 GND 或任何其他信号。 在 PCB 上布置 HDC3x 时、您无需将散热焊盘连接到 GND 引脚或任何其他网、可以将其焊接到的铜焊盘保持悬空。 我不建议将其连接到另一个网络。

    如果您计划在器件上使用集成式加热器、那么我建议您完全不要焊接散热焊盘。 这是因为当加热器被激活时、我们想要辐射到器件中进行加热的大部分热能都将通过散热焊盘散发到 PCB 中、这就是散热。 但是如果不打算使用集成式加热器,那么焊接散热垫是很好的。

    此致

    -亚历克斯·汤普森