This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM35:假冒 LM35

Guru**** 2548830 points
Other Parts Discussed in Thread: LM35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1322273/lm35-counterfeited-lm35

器件型号:LM35

大家好!

我当时是使用 LM35进行原型设计、这种设计源于我认为是 可信的来源、但无法保证其正常运行。
尽管我遵循 TI 直观的数据表、但输出不稳定。  尽管 LM35不是整个项目的关键要素、但我还是很好奇地在谷歌上搜索它、看看其他人是否面临同样的问题。
实际上、网络中充斥着我的案例、例如、 在灰色市场上最终出现了假冒零件。

看起来他们 重新刻上了 TO-92 廉价的晶体管和愚弄人用它,我相信这是发生在我身上的事情。

我打了开它可以看到裸片、据我所知、它看起来像一个 常规双极晶体管(见图片)。
我很好奇地听到了 TI 工程师的意见、因为我以前从未见过 LM35裸片、所以不知道一旦打开会发生什么...

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Quentin

    我是支持此器件的团队的应用和营销经理。  

    我将通过 私人消息与您联系(一旦您接受我的友谊请求) 、因为我们可能需要一些额外的信息、然后才能讨论提供验证的后续步骤。

    此致、
    维克多·所罗门

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的评分
    我已接受您朋友的请求并向您发送 私人消息、因此请指导我完成后续步骤。

    谢谢你。