This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:毫米波演示可视化工具的参数详细信息

Guru**** 2481765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1321876/iwr6843isk-parameter-details-of-mmwave-demo-visualizer

器件型号:IWR6843ISK

在毫米波演示可视化工具中选择所需的配置将确定场景选择的值。

我想知道这些数字是如何计算的、是否有任何文档描述了这一点?

・距离分辨率(m)
・μ m 最大不模糊距离(m)
・最大径向速度(m/s)
・径向速度分辨率(m/s)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    您可以在我们的应用手册 https://www.ti.com/lit/an/swra553a/swra553a.pdf?ts = 1707159397100中找到这些信息 

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我们收到的应用手册将其描述为"Maxmom Range"、毫米波演示可视化工具将其描述为"最大不模糊距离"。

    "最大径向速度"和"最大速度"也是如此。

    这些参数是否相同? 它们是不同的吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    是的、最大距离是最大不模糊距离。  因为在 DFE 中的下采样阶段、较远距离的目标可能会混叠回来。 但是、由于我们具有强大的下采样滤波器、因此超过最大范围的大部分反射都将被滤除并且根本不会被检测到。  

    我们总是说最大速度或最大不模糊速度。  我从未听过与 最大径向速度相同的情况。  不确定它们是否是一回事。  

    此致!

    自贡