This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SDK 3.5和5.3的 AoA2dProc 中的检测滤波说明

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1319347/explanation-on-detection-filtering-in-aoa2dproc-of-sdk-3-5-and-5-3

您好!

在 SDK 3.5的 AoA2dProc DPU 中、如果 WX (方位角指数)不在以下屏幕截图中定义的限值范围内、则消除检测。 您能否解释一下为什么需要这样的检查、以及为什么 SDK 5.3中不存在这些检查?

谢谢。

索姆亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmya:  

    您在 SDK 3.5中运行哪些演示?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zorah:

    我将  在 SDK 3.5中运行 xwr64xx 演示、代码片段的屏幕截图来自 \ti\datapath\dpc\dpu\aoa2dproc\aoa2dprochwa.c src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在 SDK 5.3中检查 aoa2dproc.c。 类似的检查。 您可以回溯 selAzimMin 变量、以查看如何从 CLI .cfg 文件(aFocCfg 参数)对其进行设置

    此致、
    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的响应、确切地说在 SDK 3.5中、

    1) 1)预计遵守 wz^2 + wx ^2 = 1、否则会丢弃检测、您能否解释此步骤的重要性、如果不满足上述公式、为什么会丢弃检测?

    2) 2)如果 y =范围^2 - x^2 -z^2为负、则会丢弃检测、这是预期的

    您能否解释一下为什么 SDK 5.3.x 中不存在上述两项检查?  

    谢谢。

    N·索姆亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmya:

    我可以在一周结束前做到这一点。 与此同时、您是否已经通读了两个 SDK 中提供的 OOB 演示文档?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sowmya:

    请在此处查看我们的文档:SDK5/docs/MotionPresenceDetectionDemo_documentation.pdf

    网址为:SDK3/packages/ti/datapath/DPC/DPU/aproc/docs/doxygen/html/index.html、获取有关我们如何根据所需 FOV 进行滤除的相应说明

    此致、

    时间