This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:AWRL6432中断/使能信号引脚

Guru**** 2555050 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432, SYSCONFIG

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1322607/awrl6432-awrl6432-interrupt-enable-signal-pin

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: SysConfig

TI 您好

电路设计使用 AWRL6432、如下图所示。
对于 AWRL6432、我应该使用哪个引脚来传输中断2ea /启用1ea 的信号?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Inho -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

     该器件的数据表中、您可以在第9页找到可用于输入轮询的 GPIO 列表。  

    NRST 为引脚 L10、您可以在数据表中看到它以及它在 EVM 上的连接方式、如下所示: https://www.ti.com/lit/zip/swrr180 

    另请参阅第15.7节(从1093页开始) 。对于此器件、您将找到 有关为输入/输出使能设置 GPIO 引脚的更多信息、并参阅 SDK 以直接使用 SysConfig 和/或 GPIO 示例。