This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843ISK:TDM-MIMO 和 BPM-MIMO 的比较

Guru**** 2553950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315656/iwr6843isk-comparison-of-tdm-mimo-and-bpm-mimo

器件型号:IWR6843ISK

阅读以下文档后、我了解 BPM-MIMO 具有比 TDM-MIMO 更好的 SNR。

但是、我不完全理解 BPM-MIMO 为何具有更好的 SNR。

您能否详细解释一下为什么 BPM-MIMO 具有更好的 SNR?

MIMO 雷达(修订版 A)(TI.com)

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将仔细研究您的问题、并会在接下来的24小时内回复您。 感谢您的耐心。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 TDM-MIMO 中、每个时隙中可以传输的功率受以下条件的最大功率限制: 一款 TX 天线。 但是、使用 BPM-MIMO、可以在 全部 发送器供电。 这会增加每个时隙的总传输功率。 这可以转化为10log10 (NumTX)的 SNR 优势。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我再提一个问题。

    1.我的理解是、总传输功率越高、接收强度比噪声越高、从而产生更高的 SNR 吗?

    2. 我知道 MIMO 雷达中发射和接收天线的数量可能不同、但无论发射和接收天线的数量如何、SNR 是否受益于10log10? 或者(NumTX)意味着发射天线数量越多、SNR 就越高?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    1.是的,您的理解是正确的。  

    2.是的,10log10 (NumTX)表示 TX 发送数量越多,SNR 效益就越高。 但是、在我们的开箱即用示例中、BPM 模式支持同时传输最多2根 TX 天线。 这意味着 BPM 模式的 SNR 优势将是10log10 (2)=~3dB。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我了解。

    但让我再提一个问题。

    我知道 BPM-MIMO 具有更好的 SNR、但有什么比 TDM-MIMO 更差的情况吗? (例如、较高的功耗等)

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我将探讨这个问题、很快会给您回复。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的调查。

    您需要更多时间吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我对拖延表示诚挚的歉意。  

    与 TDM 相比、BPM 的缺点不多。 唯一可被视为缺点的是、虽然平均发射功率高3dB、但峰值功率高6dB。 因此、如果峰值功率存在某种限制、可能需要考虑这一点。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。

    我了解。

    现在我的问题已经回答完毕、我将关闭本主题。

    感谢您的配合。

    此致、