This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432BOOST:使用 HWA 检测和缓解干扰

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1312449/awrl6432boost-interference-detection-and-mitigation-using-hwa

器件型号:AWRL6432BOOST

您好!

www.ti.com/.../swru599.pdf 的 TRM 中、第10.2.1.2节提到有使用 ADC 样本的振幅和振幅差的四种干扰检测模式、我想了解更多关于选择干扰检测模式的信息。 能否分享一下检测模式的比较分析或基准?

此外、为了缓解、我们还提到通过归零来修复样本、您能否详细介绍缓解技术?

此致、

萨希达南达  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    请给我一些时间来查找信息。  我会在下周早些时候回复您。

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    事实证明、不对不同检测模式进行进一步分析。  我想我们的 HWA 中提供了这四种模式、客户可以决定哪种模式最适合他们。   

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    感谢您提供的信息。 您能否回答第二个有关缓解技术的问题?

    我还有两个关于干扰的问题:

    1、我能够启用具有干扰检测功能的 HWA、我尝试检查寄存器 INTF_COUNT_ALL_CHIRP 和 INTF_COUNT_ALL_FRAME 以检查6432 TRM 中提到的调试模式下的干扰状态、找不到寄存器、 但我在调试模式下发现另外两个寄存器 INTF_FRAME_ZEROCOUNT 和 INTF_CHIRP_ZEROCOUNT、它们随着检测到干扰而发生变化、我假设它提供的是干扰状态。

    能否确认我的理解是否正确?

    2.在 hwa.h 中有两个声明为 extern 的 API、HWA _readInterfChirpCountReg 和 HWA _readInterfFrameCountReg 用于读取干扰状态的寄存器、但如果我使用 API、我在构建时会遇到链接器错误。 无法找到这些 API 的定义。

    请告诉我如何使用 API 获取寄存器数据。

    谢谢。此致、

    Sachidananda Swamy R  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    设计团队在其他时区,我明天早上回到你的时间。

    此致!

    自贡  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    关于第一个问题、我已经和我们的设计人员确认、在 TRM 中 提到 INTF_COUNT_ALL_CHIRP 和 INTF_COUNT_ALL_FRAME 是一个错误 。  应该为  INTF_FRAME_ZEROCOUNT 和 INTF_CHIRP_ZEROCOUNT 。  因此、您的理解是正确的。

    我仍然需要处理您的第二个问题。  

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    对于第二个问题、可以发现  HWA readInterfChirpCountReg 和 HWA readInterfFrameCountReg 是其他版本的 HWA 的 API、不能用于 xwrlx432中的此版本的 HWA。   需要清理代码。

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    请您回答我的另一个关于制定缓解技术的问题吗?

    谢谢。

    Sachidananda Swamy R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    抱歉、我漏掉了您下面的问题。

    "此外、为了缓解问题、还提到样本是通过归零进行修复的、您能否详细介绍缓解技术?"

    您是否在问、归零如何帮助减轻干扰?  如需了解更多相关信息、请参阅减轻干扰应用手册 的第4部分:https://www.ti.com/lit/an/swra662a/swra662a.pdf?ts = 1706890563073&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    此致!

    自贡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zigang:

    感谢您的回复。

    抱歉我的问题不清楚、在6432的 TRM 中、提到了定位后干扰归零-我在这里的理解是样本被零替换。 我的理解是否正确?

    此外,您能否告诉我是否有任何方法启用和禁用 HWA 中的缓解措施?

    谢谢。此致、

    Sachidananda Swamy R

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好:

    是的、归零意味着超过阈值的样本将被零替换。

    的详细说明 、请参阅技术参考手册(www.ti.com/.../swru599)中的表10-7。 预处理块寄存器时、可以找到相关字段以启用或禁用干扰零输出(INTF_THRESH_EN)。

    此致!

    自贡