请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOP 您好、TI!
因为 FCC 15.255规定传导功率必须小于-10dBm、所以我在 CGF 文件中将 Txpowerbackoff 设置为1579032、以符合 FCC 法规。
然而、该功率非常低、而且由于信号弱、检测儿童时会出现问题。
我想问、TI 是否已经在-12dBm 下测试了 CPD 应用?
谢谢
文森特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、TI!
因为 FCC 15.255规定传导功率必须小于-10dBm、所以我在 CGF 文件中将 Txpowerbackoff 设置为1579032、以符合 FCC 法规。
然而、该功率非常低、而且由于信号弱、检测儿童时会出现问题。
我想问、TI 是否已经在-12dBm 下测试了 CPD 应用?
谢谢
文森特
您好、Vincent:
显然、FCC 法规已更新。 不再存在-10dBm 这种限制。 请参见 https://docs.fcc.gov/public/attachments/FCC-23-35A1.pdf 上的最终 FCC 法规 pdf 副本 -请关注附录 D 第39-40页并给出了新法规。
此致!
自贡