This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 针对 AWRL6432中 UART BAUDRATE 的解决方法

Guru**** 1955920 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL6432
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1321723/workaround-for-uart-baudrate-in-awrl6432

主题中讨论的其他器件:AWRL6432

您好!

根据 AWRL6432的勘误表、UART 的最大波特率为115200bps、您能否告诉我们为 UART 使用更高的标准波特率可以采取的任何变通办法?

谢谢。

N·索姆亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Sowmya、

    正如今天会议中提到的、您可以测试500 kbps 以查看它是否有效、但我们也测试了1.25 Mbps 并确认它能够处理不频繁的位错误。 遗憾的是、无法获得高于115200bps 的标准波特率。

    如果500 kbps 或1.25 Mbps 无法正常工作、或者您需要其他方面的帮助、请告诉我。

    此致、

    克里斯蒂安

x 出现错误。请重试或与管理员联系。