主题中讨论的其他器件: MMWAVE-SDK
我使用的是采用 IWR6843ISK 的毫米波演示可视化工具、
您可以看看一些问题吗?
1.是否可以输出以下图表的原始数据? 如果可能、您能告诉我如何操作吗?

2.我理解范围描述是从静态对象获得的数据。 检测点究竟代表什么?

此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是采用 IWR6843ISK 的毫米波演示可视化工具、
您可以看看一些问题吗?
1.是否可以输出以下图表的原始数据? 如果可能、您能告诉我如何操作吗?

2.我理解范围描述是从静态对象获得的数据。 检测点究竟代表什么?

此致、
您好!
如果根据原始数据、您指的是未过滤的未处理 ADC 数据、则不是。 这将需要 DCA1000。 如果您是以 了解 UART 数据输出格式(https://dev.ti.com/tirex/explore/node?a=1AslXXD__1.30.01.03&a=GwxShWe__1.30.00.7&node=A__ADnbI7zK9bSRgZqeAxprvQ__radar_toolbox__1AslXXD__1.30.01.03&placeholder=true)中列出的输出之一的形式查找数据、则不需要 DCA1000。
检测点意味着该峰值足够大、足以被视为该距离处的真实物体。
有关距离剖面和其他输出格式的更多信息、请点击此处的链接、访问雷达 Academy 软件包中的一个页面。
此致、
佩德霍姆
您好!
您可以从传感器获取距离曲线输入并随意对其进行操作。 UART 指南显示了距离分布的格式、以及如何显示和组织后续由用户决定的数据。 的确还有一个阈值。 我们使用 CFAR、检测的 SNR 反射必须大于阈值才能被视为实际检测。 此 CFAR 阈值通过在传感器启动之前发送到器件的配置参数进行配置、特别是使用开箱即用演示时的 cfarCfg。 有关配置文件参数的更多详细信息、请参阅 SDK 安装的文档文件夹中的《MMWAVE-SDK 用户指南》。
https://www.ti.com/tool/MMWAVE-SDK
此致、
佩德霍姆
感谢您的回答。
我发现、可以使用右上角的记录 SRART 获取 GUI 上显示的数据。
采集数据的文件格式为.dat。 如何打开它并检查数据?


我知道我可以更改 CFAR 阈值。
在记录开始时获得了 cfg 格式的 cfarCfg 的两个参数。 我应该更改哪个值来更改阈值?

此外、我认为您可以使用实时调优来更改阈值、但滑块的值不可见、并且您无法检查该值。 有没有办法解决这个问题?

此致、
您好!
若要读取.dat、您可以使用可以从该线程下载的脚本
关于 cfarCfg、一条线用于距离方向、另一条线用于多普勒方向。 我将告诉您、屏幕截图中的阈值是值15、但正如《毫米波 SDK 用户指南》所述、整个参数均包含在内。 在用户指南中针对关键字"cfarCfg"执行 CTRL+F 查找。
此致、
佩德霍姆
感谢您的回答。
我能够找到脚本,但我到底是如何加载 dat 的。 情况?
您能否以加载此 dat.file 作为示例并告诉我如何操作?
此致、
感谢您的回答。
我将脚本和.dat 文件保存在同一目录中、但我很难确定如何从这里继续。
我是否需要使用任何工具来执行它?

或者我可以利用您提到的线程中的以下脚本来解压缩吗? 非常感谢您提供有关如何尽可能解压缩的建议。
主控方 austingreisman/TI_AWR1443··GitHub 上的 TI_AWR1443/parserTLV_V2.py
此致、
您好!
由于您现在拥有记录的数据并知道其格式、因此您可以使用任何语言来将其绘制回。 MATLAB、Python JS 等。 "Range Profile"本质上是一个以帧速率更新的折线图、 3D 散点图就是所谓的点云、有许多强大的通用工具可以让您绘制这些并非特定于雷达的数据集。
此致、
佩德霍姆