This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843AOPEVM:如何计算使用 mmWaveDemoVisualizer 获取的 compRangeBiasAndRxChanPhase?

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1321496/iwr6843aopevm-how-to-calculate-comprangebiasandrxchanphase-obtained-with-mmwavedemovisualizer

器件型号:IWR6843AOPEVM

你好。

在 设置并输出"mmWaveDemoVisualizer "时、将获取"compRangeBiasAndRxChanPhas"。  

compRangeBiasAndRxChanPhase 是否根据 AD 数据计算?  

计算方法写在哪里? 是在源代码中吗?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    计算在源代码中完成。  为了计算它、您必须 通过 CLI 命令启用 measureRangeBiasAndRxChanPhase、然后将传感器指向角反射器。  计算通过 UART 输出、可以解析流以从 TLV 获取此信息。  计算本身在 DPC_ObjDetDSP_rangeBiasRxChPhaseMeasure()的 DSS 中完成,该文件位于 objectdetection.c 中。

    此致、

    桑托什