This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843:了解如何配置 AWR1843雷达芯片、以便生成 TX 波束和接收反射射频信号、并计算物体与反射表面的到达角和距离

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320066/awr1843-know-how-to-configure-awr1843-radar-chip-in-order-to-generate-tx-beam-and-receive-reflected-rf-signal-and-calculate-its-angle-of-arrival-and-distance-of-the-object-from-the-reflecting-surface

器件型号:AWR1843

大家好、  

我们使用的是 AWR1843雷达芯片。 我们的一个使用案例是以每小时+/- 0.1英里的精度查找地面速度。  

我们从数据表中了解到它有3根 TX 天线和4根 RX 天线。 我的目标是通过 TX 天线和  

通过 RX 天线测量接收到的信号。 我想知道如何实现这一点、您是否有一个示例应用。

我想对通过 RX 天线接收到的数据进行解释、您能否提供相关的文档以便更好地理解。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    当前的实际地面速度实现方案是为 xWRx432器件设计的、适用于60GHz 和77GHz。  不过、如果您的目标是仅能够从 Tx 发送线性调频脉冲、并接收和解释数据、则可以在不同的层面上执行该操作。  您可以使用 mmWave Studio 执行原始数据捕获、并 在此处链接执行相关过程。  但是、如果您希望从雷达器件输出经过处理的数据、则可以通过 UART 读取该数据、并在工业可视化工具中将其可视化。  您可以刷写任何演示、例如 xWRx843器件的开箱即用演示、并按照 本指南的说明从 UART 流中读取 TLV。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Santosh:  

    感谢您的快速回复。 我们邀请了 AWR1843 对于此 器件 、我们是否也具有基于 UART 的应用、与您刚才提到的应用类似[应用: 当前的实际地面速度实施旨在用于 xWRLx432器件、 60 GHz 和77 GHz 的带宽。]

    另一个问题是、AWR1843本身具有 Cortex RF4内核 MCU。 它可由用户编程。 例如、获取 数据并通过 CAN I/F 将其发送到外部世界。 我们是否有这方面的抽样程序?  

    AWR1843中的 DSP 内核是否已在出厂时进行编程、还是我们需要从头开始进行编程。 在这种情况下、我们应该怎么做?

    此外、用户是否可以配置各种线性调频脉冲参数、例如 MMR 模式。 系统启动后、将自动开始运行并计算来自传输信号的反射信号的数据范围、速度和角度等。  

    关于

    伊兰切智安  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    感谢您的快速回复。 我们邀请了 AWR1843 对于此 器件 、我们是否也具有基于 UART 的应用、与您刚才提到的应用类似[应用: 当前的实际地面速度实施旨在用于 xWRLx432器件、 60GHz 和77GHz 器件。 ][/报价]

    目前、该选项不适用于 AWR1843器件。  但是、该演示包含用于计算速度的算法、可应用于 AWR1843开箱即用演示。  但是、由于 SDK 中的差异、实现可能会略有不同。

    此外,用户能否配置各种线性调频脉冲参数,例如 MMR 模式。 系统启动后、将自动开始运行并计算来自传输信号的反射信号的数据范围、速度和角度等。 

    用户可以通过配置文件配置器件。  我建议阅读 开箱即用的用户指南 并熟悉如何在器件上运行演示。

    另一个问题,即 AWR1843本身具有 Cortex RF4内核 MCU。 它可由用户编程。 例如、获取 数据并通过 CAN I/F 将其发送到外部世界。 我们是否有这方面的抽样程序?  [/报价]

    它可由用户进行编程。  您可以查看我们的 CAN 集成指南 以作为起点。

    中的 DSP 内核是否已经过出厂编程,或者我们需要从头开始进行。 在这种情况下,我们应该怎么做?

    让我对此进行研究、并在明天结束时提供最新情况。

    此致、

    桑托什

    [/quote][/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    AWR1843中的 DSP 内核是否已经过出厂编程,或者我们需要从头开始进行编程。 在这种情况下,我们应该怎么做?

    您是说、如果您必须为此内核刷写代码?  如果项目有一个 DSS 应用程序、您将必须使用此应用程序代码对其进行刷写、但我认为不需要其他校准。

    此致、

    桑托什