This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP61-Q1:如何在热敏电阻设计工具中更改 Rbias

Guru**** 1549780 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP61-Q1, TMP63-Q1, TMP64-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1320567/tmp61-q1-how-to-change-the-rbias-in-the-thermistor-design-tool

器件型号:TMP61-Q1
主题中讨论的其他器件: TMP63-Q1TMP64-Q1

尊敬的 BU:

我的客户使用了 TMP61-Q1、他们想知道如何更改 Rbias。 它是趋稳10千欧还是客户可以更改为其他值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!

    无法在设计工具中更改 Rbias。 其原因是 TMP6系列热敏电阻不是电阻器、欧姆定律不适用。 TMP6有效电阻随电流而变化、因此、改变 Rbias 需要表征。 我还应补充一点、如果使用 TMP64-Q1、Rbias 为47k Ω、而如果使用 TMP63-Q1、Rbias 为100k Ω、具体取决于其在25C 下的有效 R。

    此致、

    西蒙·罗哈斯