This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOTMP35-Q1:与在牵引逆变器应用中使用 NTC 相比、使用隔离式温度传感器时应多加注意?

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOTMP35

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1319482/isotmp35-q1-what-should-be-taken-great-care-when-using-isolated-temperature-sensor-compared-with-using-ntc-on-traction-inverter-applications

器件型号:IOTMP35-Q1
主题中讨论的其他器件:IOTMP35

尊敬的团队:

我的客户过去在牵引逆 变器上的 IGBT 器件上使用 NTC 进行温度感应、与在牵引逆变器应用中使用 NTC 相比、使用隔离式温度传感器时应多加注意?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们是否有增强型隔离 ISOCMP 器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zoe

    ISOTMP35的主要优点是可以直接连接到 IGBT 器件。 NTC 必须与高压 FET 进行电气隔离、这需要与热源保持一定距离、因此响应时间较短且精度较低。 ISOTMP35的一侧用于高压、另一侧用于低压。 因此、必须注意 IGBT 器件的布局、以使来自 ISOTMP35的低压 Vout 信号保持与 HV 侧的电气隔离。 除此之外、ISOTMP35 HV 侧可以直接连接到 IGBT、以更快、更准确地测量温度。

    IGBT 器件是单独封装模块的一部分吗、或者客户是否可以自由地将其直接连接到 ISOTMP35?

    我们目前没有增强型 ISOTMP 器件、但它正在开发中。

    -亚历克斯·汤普森