This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:TI 能否提供3.3V 和5.0V 等不同电压对应的 LUT 表?

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317813/lmt70-can-ti-provide-lut-tables-for-different-voltages-such-as-3-3v-and-5-0v

器件型号:LMT70

数据表中的 LUT 表是针对2.7V 的 Vdd、但由于我将为这些传感器使用3.3V 或5.0V 电源、TI 是否能提供这两种电压的 LUT 表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    由于输出电压与电源无关、因此 LMT70数据表中显示的 LUT 表适用于整个电源电压范围。 下面的快照显示了电源引起的误差(PSR)。

    此致、

    西蒙·罗哈斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢回复并确认供应独立于 TAO 输出。

    对于电源引起的误差、如果为所有温度传感器使用3.3V 电源、如何计算 LUT 读数的误差?

    此致、

    理查德.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard、

    通常、您可以将 PSR 视为线性方程。 但是、此器件具有不同温度/电源电压范围的特性。 在这种情况下、我建议使用最小/最大限制来计算误差预算。 这将包括-55 C 至120 C 范围内的9 MC/V 和120 C 至150 C 范围内的15 MC/V。   

    这样、在-55 C 至120 C 范围内可实现约30mC 的最大误差、 在120 C 至150 C 范围内可实现约50mC 的最大误差。

    此致、

    西蒙·罗哈斯