请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317964/awr-1642-related-question
主题中讨论的其他器件:AWR1642大家好、我是一名博士候选人、想问一个有关 AWR1642的问题。 我能否隔离其发送器件和接收器件? 详细的说明是、我想通过传输部分传输我设计的信号、例如自行设计振幅、相位或频率。 然后、接收部分与发送部分无关。 接收器件仅负责从其他来源接收毫米波信号。 可以在 AWR 1642上运行吗? 如果没有、您的其他产品是否具有类似的功能、频率范围在77GHz 至81Ghz 之间? 我检查了 AWR 1642手册的一部分、发现没有与上述问题相关的部分。 非常感谢您的回答。