This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:AWRL1432BOOST 原始数据

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317441/awrl1432boost-awrl1432boost-raw-data

器件型号:AWRL1432BOOST

AWRL1432BOOST  大家好、我将尝试从 SimpleLink SDK  AWRL1432BOOST  使用 DCA1000;

但是,

我想知道如何设置 S1和 S2 切换 swich 以获取原始数据.

哪个步骤来 设置 mmwaveStudio?

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的设置中的引脚配置是什么? 您能否发送设置的图片?

    在此之前、您是否运行了 common_device_setup_77G.lua 脚本?

    您是否修改了 COMMON_DEVICE_setup_77G.lua 中的 COM 端口号?

    4.您正在使用什么 DFP?

    谢谢