This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432BOOST:frameCfg 中的 numOfChirpsAccum 参数

Guru**** 2551080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1315081/awrl1432boost-numofchirpsaccum-parameter-in-framecfg

器件型号:AWRL1432BOOST

尊敬的专家:

在以下链接中: frameCfg numOfChirpsAccum 参数、 我已知信息:如果我配置 frameCfg 128 2 4000 1 100 0、 将处理的线性调频脉冲将为 128/2 = 64个线性调频脉冲。

我有两个问题、

1.什么模式  可以使用这个 numOfChirpsAccum、正常模式还是 正常模式和突发模式?

2. numOfChirpsAccum 如何 影响多普勒分辨率或最大速度? 在这里、我使用的是正常模式、所以我没有发现多普勒步长的差异。

此致

利亚姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.应该可以在所有模式下使用此选项

    如果在您的配置编号 BURST=1中、多普勒阶跃计算将仅使用编号 gMmwMssMCB.frameCfg.h_NumOfChirpsInBurst。 这从 cfg 中获取并保持为128

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用  numOfChirpsACCum 时、 最大速度会减小 numOfChirpsACCUM 的倍数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ‘使用线性调频脉冲累加特性、那么"有效"多普勒阶跃将减小 c_NumOfChirpsAccum 因子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好你好,我们也想用1432的demo板做采数用,但是目前没调通,都有哪些步骤设置mmwavestudio能够用DCA1000采数成功呢?请多指教,谢谢

    大家好、我们还想使用1432演示板进行数据收集、但目前还未进行调优、要设置 mmwaveestudio 以成功使用 DCA1000数据收集有哪些步骤? 感谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zhang:  

    您的问题与当前主题无关。 请启动新主题、以便正确解决您的问题。

    谢谢