This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843BOOST:如何设计基于 GUI 的 TI's GUI

Guru**** 1794070 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1843BOOST, AWR1843
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317574/awr1843boost-how-to-design-gui-based-ti-s-gui

器件型号:AWR1843BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1843

您好!

我希望使用 awr1843boost 检测物体、并设计 MATLAB GUI 以从 AWR1843boost 的数据存储器中读取和获取原始数据。

我在雷达工具箱1.30.0.5中找到了 GUI:

我无法打开 GUI? 如果适合我?

我的问题是:

我想使用 合适的 TI GUI、我该怎么做?

您能提供更多详细信息吗?

此致、

温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wembanyama

    您真正面临的问题是什么?

    如果它在您尝试打开 area_scanner_visualizer.exe 时立即关闭,请下载 MATLAB 运行时版本9.6(MATLAB 运行时 v9.6下载),并添加" C:\Program Files\MATLAB\MATLAB Runtimer\v96\runtime\win64 "环境变量的路径。 GUI 应该从控制台开始、然后您将看到这种界面-  

    如果您遇到其他问题、请告诉我。

    此致、
    阿尼尔班

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    文件 readme.txt 确定:

    需要版本9.6 (R2019a)的 MATLAB 运行时!

    我完成了:

    请下载 MATLAB 运行时版本9.6

    现在、我成功地打开 了设置、正如你所说的:

    如何使用此 GUI? 例如、检查 CLI 信息或雷达数据等。

    坦率地说、回到开始、我不知道哪种 GUI 适合我有关检测物体距离、速度和方位角的任务。

    我想使用 合适的 TI GUI

    另一个问题是:

    在使用您可能向我推荐的 GUI 之前、我需要将哪个演示的预构建 bin 文件刷写到 awr1843boost?

    给我一些帮助,谢谢。

    Reagards,

    温班山

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、

    该可视化工具特定于区域扫描仪应用、仅受 xwr68xx 器件支持。 AWR1843不支持区域扫描仪功能。

    对于 awr1843器件、您可以参考具有适用于18xx 器件的预构建二进制文件的示例、例如- adas/automatically_park、medium_range_radar、Automotive_Body_Sensors / obstacle_detection_aop、Out_Of_Box_Demo 等。

    对于每个应用、您都可以在 工具箱/工具/可视化工具  文件夹。 请参阅 文档  以了解基本概念以及如何使用工具。

    如果问题得到解决、您可以通过单击"此已解决的我的问题"来接受答案。 明天是印度的假期、如果您有任何其他疑问、我们将在周一(下周)解答。

    此致、
    阿尼尔班