This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR6843:IWR6843

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1316462/iwr6843-iwr6843

器件型号:IWR6843

我们正在尝试 通过 UART 连接 IWR6843。 我们使用过 TI PinMux 工具进行引脚配置。 并获取用于使用 UART_B 作为 UART 通信接口的配置。 在 pin_mux_config.c 中、一切都正常:

// Pinmux_Set_Override (SOC_XWR68XX_PINP4_PADBB,PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL,PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_Set_Func SSEL (SOC_XWR68XX_PINP4_PADBB、 SoC_XWR68XX_PINP4_PADBB_MSS_UARTB_RX );

// Pinmux_Set_Override (SOC_XWR68XX_PINK13_PADAZ, PINMUX_OUTEN_RETAIN_HW_CTRL, PINMUX_INPEN_RETAIN_HW_CTRL);
Pinmux_Set_Func SSEL (SOC_XWR68XX_PINK13_PADAZ、 SoC_XWR68XX_PINK13_PADAZ_MSS_UARTB_TX );

但我们在 UART 驱动程序中找到了下一个注释:

问题是: UART_B 是否也能够接收数据?  

非常感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    注释不正确、从硬件角度来看、与采用6843的 UART_A 相比、UART_B 没有限制。 从软件角度、尝试将 Duplexity_TX_Only 更改为 Duplexity_Full。

    此致、

    佩德霍姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Pedrhom、

    非常有帮助!  

    此致