This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010941:参考设计 TIDA-010941是否符合 UL268和 EN54-20标准?

Guru**** 2564010 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010941

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317215/tida-010941-is-the-reference-design-tida-010941-compliant-with-ul268-and-en54-20

器件型号:TIDA-010941

TIDA-010941 (用于具有环境光消除功能的烟雾检测智能模拟传感器接口参考设计)的设计指南展示了此设计如何满足 UL217要求。

但它是否也符合 UL268和 EN54-20要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TIDA-010941设计指南中所示的 UL217的防火测试与 UL268的测试相同。  虽然我们尚未通过 EN54标准测试、但能够通过新 UL 标准的设计也应该能够通过 EN54标准的防火测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您快速回答 David。 这回答了我的问题!!