This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL1432:RX 和 TX 之间的相移

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: AWRL1432, AWRL6432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1316946/awrl1432-phase-shift-between-rx-and-tx

器件型号:AWRL1432
主题中讨论的其他器件: AWRL6432

您好!

我在下面找到的 AWRL6432的帖子。 您是否需要帮助检查 AWRL1432 在 RX 和 TX 通道之间是否具有相同的相移?

(4) AWRL6432:AWRL6432BOOST RX 通道之间的 λ 相移-传感器论坛-传感器- TI E2E 支持论坛

谢谢。

克里斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chris、您好!  

    AWRL1432具有与 共享线程中概述的 AWRL6432相同的行为。

    谢谢。