This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] MMWAVE-STUDIO:mmWave Studio DCA1000

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843AOP, MMWAVE-STUDIO, IWR6843AOPEVM, MMWAVEICBOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1313750/mmwave-studio-mmwave-studio-dca1000

器件型号:MMWAVE-STUDIO
主题中讨论的其他器件: IWR6843AOPEVM、IWR6843AOP MMWAVEICBOOST

我按照 DCA1000快速入门指南安装 MMWAVE-STUDIO 2.0。 安装 MMWAVE-STUDIO 后可以启动、但看不到 XDS110类 COM 端口、所以安装了"processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package " 作为快速启动状态。 但在安装仿真包后、仍然看不到 XDS110 Class COM 端口、MMWAVE-STUDIO 不再工作、它会发出以下错误消息。

我尝试重新安装 MMWAVE-STUDIO、但它保持不变。 可以帮助提供一些指导吗?

谢谢。

杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您将何种雷达 EVM 与 DCA1000搭配使用?

    谢谢!
    塞萨尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 IWR6843AOPEVM、我在两台 windows11笔记本电脑上尝试了这些过程、得到的错误也完全相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、当我启动 mmWave Studio 时、我没有看到像快速入门中所显示的选项卡。 下面是一个屏幕快照、我认为它需要 Matlab 运行时引擎、但在我安装运行时引擎后、系统会弹出错误消息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试了另一台 Windows10计算机、并安装了64位的 emupack、但未获得指南中所述的 XDS110驱动程序。 是否有需要更新的特定驱动程序?

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cesar、我想重新刷写 IWR6843AOP EVM、看看它是否有帮助。 您能告诉我从哪里下载映像文件吗?

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    很抱歉耽误你的时间。 在这里需要注意几点。  

    1. 我不确定 mmWave Studio 当前是否支持 Windows 11。 我将对此进行检查以确认、并告知您。  
    2. 请确认您已安装正确的 MATLAB 运行时版本。 它应为 MATLAB Runtime Engine v8.5.1。 此特定版本是必需的。
    3. 端口实际上看起来是正确的。 他们显示为硅实验室、而不是 XDS110、因为您使用的是没有 MMWAVEICBOOST 板的 AOP EVM。 很抱歉、文档中存在造成混淆的地方。

    当您按照文档中描述的步骤(在 Windows 10计算机上)进行 操作时、是否遇到任何错误?  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、感谢您的答复、我需要您的一些帮助。

    1.我在 Windows10上安装了 mmWave Studio 和 Matlab 运行时机、 虽然没有错误消息、但由于 Windows 无法识别 XDS110端口、电路板仍然无法通过 COM 端口连接。 是否有任何可以手动尝试的 XDS110驱动程序文件?

    2.我想将默认的.bin 文件刷写到6843AOP EVM 中,查看该板是否仍能正常工作。 但我在 TI 网站上找不到任何内容、您能告诉我是否可以下载一些默认文件或演示 bin 文件、看看电路板是否仍然正常吗?

    3.我们订购了6843AOPEVM + DCA1000,它们通过 Samtec 电缆进行连接。 根据快速入门指南、它们似乎应该可以正常工作、但请告诉我是否需要订购任何其他产品。

    非常感谢您的帮助。

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    没问题!

    无法识别 XDS110端口

    这是预料之中的。 仅当使用 MMWAVEICBOOST 载板时、端口才会显示为 XDS110。 由于您仅使用 AOP EVM+ DCA1000、因此端口显示为"器件实验室"。 此方法适用、因为如果您具有 IWR6843AOPEVM 修订版 G 或更高版本、则不需要 MMWAVEICBOOST 电路板。 因此、您应该不需要任何更新的驱动程序。  

    在 mmWave Studio 中选择 COM 端口时、您将需要使用"Enhanced" COM 端口。 在您的案例中、这似乎是 com10。  

    我当时想将默认.bin 文件刷新为6843AOP EVM 查看该电路板是否仍可正常工作

    有关使用 EVM 运行开箱即用演示的说明、请参阅此用户指南。 可以通过下载 Radar Toolbox 来获得.bin 文件。 有关下载雷达工具箱的说明可 在此处找到。  

    我们订购了6843AOPEVM + DCA1000,它们通过 Samtec 电缆进行连接。 根据快速入门、它们似乎应该可以正常工作、但请告诉我是否需要订购任何其他产品。

    您的 AOP EVM 是哪个版本? 如果是修订版 G 或更高版本则不需要任何附加硬件。 另外需要注意的一个要点是、DCA1000的电源应为5V 3A。 请在您的末端确认此信息。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Josh、由于某种原因、我仍然没有连接到 COM 端口。 开关 S1、S2和 S3的设置是什么? 根据数据表、我觉得这些都应该关闭。 我试图将 S3设置为打开和关闭、但它们都不起作用。 S1、S2应该全部关闭?  我看到一些 LED 闪烁、因此我想评估板正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jason、  

    S1和 S2不应全部关闭。 一些开关必须打开。 S3必须关闭(功能模式)。 使用 AOP + DCA1000时、您可以参考此图的 S1和 S2设置。

    此外、请确保按照本 用户指南中的步骤 使用 DCA1000进行原始数据采集。 对于硬件设置、可以查看标题为  AOP 独立模式  将在您的案例中相关。

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Josh、在您的指导下、6843AOP 看起来运行良好、我可以进行所有的 RS232和 SPI 连接。 但是、DCA1000连接似乎仍然有问题。 我无法从 DCA1000那里获得数据、听起来像以太网连接有问题、同时我也无法读取 FPGA 版本。 你有什么建议吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    已确保按照" 为以太网数据传输设置静态 IP "从我链接的指南中看? 需要执行这些步骤、如果未执行以太网连接、可能会出现问题。  

    另外、如果您还不知道、我们有一份 DCA1000调试手册 、其中列出了使用雷达 EVM + DCA1000时常见问题的解决方案、您能否查看该手册以了解您看到的错误消息并尝试列出的解决方案?  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、是的、我尝试了不同的方法、但仍然无法通过 DCA1000建立以太网连接。 我甚至对 FPGA 进行刷新、刷新过程非常顺利、但还是没有看到任何差别。 mmWaveStudio 仍然无法读取 FPGA 版本、错误消息只是超时错误、系统已断开连接、此错误上没有错误代码。 关于以太网的一个问题是、我尝试 ping 192.168.33.180、即 DCA1000地址、但我没有任何响应、这可能是什么原因? 我已关闭我的笔记本电脑上的所有防火墙设置、我的笔记本电脑可以通过同一条电缆 ping 其他计算机。  

    谢谢。

    杰森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Jason、  

    您能否确认您使用的电源是5V 3A? 另外,请确保在执行数据收集时计算机与 WiFi 断开连接,因为这可能会导致问题。 您还可以尝试切换到其他以太网电缆。 众所周知、这可以解决类似的问题。  

    此致、

    约什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Josh、我们尝试了一款连接到扩展坞以太网端口的不同笔记本电脑。 它现在似乎在工作。 不知道为什么它不能在我的笔记本电脑上工作,真的感谢你的帮助。

    谢谢。

    杰森