This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA302:PGA302校准

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1317233/pga302-pga302-calibration

器件型号:PGA302

尊敬的,

我们的客户使用了 PGA302并解答了以下问题:

我使用 PGA302相关的 GUI 软件进行校准、GUI 软件经常出现错误弹出问题。 并且由于传感器中的各个差异、成功校准了电路板上的测试输出、其线性度和偏移将会有一些差异。

因此、我希望通过 GUI 软件使用 IIC 通过外部 MCU 与 PGA302芯片进行通信、来校正已成功校准的电路板的线性度和偏移。

我曾尝试过几个方面、但都没有成功、因为通过修改 H0、G0校准系数、MCU 读取的 DAC 值始终为0、但 ADC 值也在那里(接近0x135B)。 我有以下问题:

1.如何在不使用 PC 软件(通过具有 MCU 的 IIC 设置)而不使用温度补偿的情况下校准线性度? 修改了哪些参数? 从 ADC 值到 DAC 值的数据流是什么?

2. 如果没有 PC 软件(通过具有 MCU 的 IIC 设置)、如何通过温度补偿校准线性度? 修改了哪些参数? 从 ADC 值到 DAC 值的数据流是什么?

此外、我想知道 TC 和 NL 校正。 当不需要校正时、如何设置系数?  等式(4)中的系数(例如 H0、G0)与存储在 EEPROM 中的 H0、G0值之间有什么关系? H0和 G0不能是浮点数?

此致

凯林

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kailyn、感谢您发帖。 我已向您发送了一封私人邮件、其中包含一些其他问题。