This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843:UART 空闲线模式

Guru**** 2547450 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1307482/awr6843-uart-idle-line-mode

器件型号:AWR6843

大家好、TI 团队、

  我有一个小问题、希望得到您的帮助。 现在 、我让 AWR6843在空闲线路模式下工作。  发送方端发送的第一个帧是数据帧、但接收器端被判定为地址帧。 在空闲线模式下、如果帧之间的间隔超过10位、则地址帧被确定。 由于 UART 的接收数据线始终为高电平、因此从 UART 初始化结束到第一个超过10位的数据帧开始、该帧被判断为接收器侧的地址帧。 我是否理解正确? 如果是、如何解决?

加电初始化结束后、在空闲线路模式下建议使用什么工作流程?

 期待您的回复! 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的大部分团队目前都在美国度假。请允许我们在下周之前提供回复。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tim Henderson。

       您可以回答这个问题吗? 我在等什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请在我们的 IP https://e2e.ti.com/support/microcontrollers/c2000-microcontrollers-group/c2000/f/c2000-microcontrollers-forum/538986/c28x-sci-idle-line-mode-speed 中阅读此帖子、了解有关空闲线路模式的更多信息 

    另请参阅本应用手册作为参考: https://www.ti.com/lit/ug/spnu196a/spnu196a.pdf?ts = 1704471481186&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

    这些资源中有哪一项有助于澄清行为?

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复!

      但是,我想你不明白我说什么。  我知道空闲线路模式下地址帧和数据帧之间的区别。 我还会介绍如何使用超过10个空闲周期来发送地址帧。 问题干扰了我、电源开启后的第一个数据帧被判定为由于空闲位的定义的地址帧、如下图所示。   

    上电后的第一个帧是否始终是地址帧?  如果是、我会告诉我的同事、他的配置代码错误。

    您能确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    似乎是这样的。 让我们内部确认。 请给我们几天时间。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 我将等待您的回复。  这对我来说非常重要。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们仍在研究这一问题,请允许我们用一两天。

    此致、

    时间

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已查看此主题、但我不确定问题是什么。 您是否在请求确认、如图所示、在10个或更多空闲位后、接收到的帧将被解析为地址? 如果问题就是这样、我可以确认描述正确。 您是否因理解这一点而在实施过程中遇到了任何问题?

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Clinton。

      感谢您的回复!

      当超过10个空闲周期位后、我会将帧解释为地址帧。 在某些情况下、AWR6843连接到其他芯片、例如另一个 MCU。  如果 MCU 需要 比 AWR6843更多的时间来进行初始化、它将在上电后相对较晚地发送第一个帧。 因此、如果 MCU 的第一个帧是数据帧、则会被 AWR6843将其误认为是地址帧、因为在该帧前面检测到足够长的空闲位长度。 因此、除非 AWR6843要求上电后第一个接收到的帧是地址帧、否则上述问题无法解决。  是这样吗?

     谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    正如您所提到的、如果有10个或更多的空闲位周期、下一帧将被解析为地址。

    谢谢。

    克林顿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     因此、除非 AWR6843要求上电后第一个接收到的帧是地址帧、否则上述问题无法解决。  是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果已满足空闲周期要求、则预计下一帧将包含一个地址。 你是否观察到一些不同的东西?

    谢谢。

    克林顿