This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP117:电路

Guru**** 2642185 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117, LMT70A, SN74AUP1G04, LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1312692/tmp117-circuit

器件型号:TMP117
主题中讨论的其他器件: LMT70ASN74AUP1G04LMT70

您好

我们正在开发用于测试我们的用例探头模型的分线板、其中整合了 LMT70A 和 TMP117传感器。 我们的目标是提高0.1°C 的精度、确保与 Arduino、ESP32及 STM32等各种 MCU 兼容。 我已经附上了两个传感器的原理图。 非常感谢您对这些设计的反馈。

** LMT70A:**   https://drive.google.com/file/d/1j2MVZp0KV-FrCBKdv6_HK51-misFT5Ha/view?usp=sharing 

配备了两个 LMT70A 模拟 温度传感器–一个用于测量体温、一个用于测量环境温度。 这两个传感器都连接到两个单独的 ADC 通道、每个通道在 MCU 中都具有12位内置 ADC 通道。 温度测量范围从20°C 到42°C。 系统的工作电压为3.3V。 您能否查看原理图以确认其准确性? 此外、通过此原理图、0.1的精度是否可实现?

** TMP117:**  https://drive.google.com/file/d/1m_Z95TNhb_sLXOfgleLUPCUVH2t3JZa1/view?usp=sharing

配备了两个 TMP117数字温度传感器、一个用于测量体温、一个用于测量环境温度。 这两个传感器都连接到一个 MCU 中的两个单独的 I2C 通道。 温度测量范围从20°C 到42°C。 系统的工作电压为3.3V。 您能否查看原理图以确认其准确性? 此外、通过此原理图、0.1的精度是否可实现?

 ALERT 引脚上是否需要 U3和 U4 (SN74AUP1G04)元件? 此外、想要了解 ALERT 引脚的用途?

您的专业知识和见解对于优化我们的设计将是非常宝贵的。

谢谢!
此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    LMT70原理图看起来不错。

    对于 TMP117原理图、您是否使用 U3和 U4在触发警报时使 LED D2亮起? 没关系。 不过、我们不需要它们。 较简单的方法是采用警报输出、并将其置于 MCU 的2个单独输入引脚中、因此在出现警报时、MCU 可以快速做出决策、而不是依靠用户看到 LED。 但除此之外、基本上是可以的。

    两个原理图看起来都有利于提高温度精度。 为了充分实现0.1°C 的精度、以下最佳布局实践至关重要。 请遵循链接应用手册"温度 传感器:表面贴装器件的 PCB 指南"中两种温度传感器的建议。 尤其是对于 TMP117、请遵循 TMP117数据表第36页的说明。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex Thompson:  

    感谢您的答复、很高兴知道。 记下了您的要点。  

    我有一些问题、  

    1.鉴于金属管的尺寸限制(外径3mm、长度10mm 和内径2.5mm ),对于我们的数字临床电子温度计探头模型,我们正在考虑采用柔性 PCB (2x4mm )和绝缘导线的微型封装传感器。 但是、焊接 TMP117的6个引脚具有挑战性。 您能否推荐一种替代解决方案、或者是否可以将引脚数减少到3或4、同时仍使用微型导线进行温度采集?

    2. TMP117布局表规定在传感器附近放置电容器(5mm 以内)、并保持上拉电阻器距离至少10mm。 考虑到尺寸因素、将所有上拉电阻器与电路板相隔100mm 是可以接受的吗? 这会影响传感器的精度吗?

    3.对于我们较小的 PCB 尺寸(2mm 宽、0.15mm 薄型),对于引脚连接(+、SDA、SCL、-),我们应该遵循什么样的内部电路引脚线?  

    4、什么热环氧树脂,具有高导热性和低电导率,您推荐?

    5.将来、如果我们计划在一个 I2C 上集成两个 TMP117传感器、电路中应该考虑哪些注意事项、您是否可以在现有的电路图中说明这一点?

    6.数据表提到 TMP117是一款经过工厂校准的传感器。 用金属管和环氧树脂组装后、是否需要再次执行校准?

    7.只是想澄清一下我的理解,因为许多公司生产的分线板 TMP117传感器,如 Adafruit, Bluedot 等。 在这种情况下、我对建议的上拉电阻器值有一个问题。 有些公司使用4.7k 欧姆、5.6k 欧姆、5.1k 欧姆甚至10k 欧姆。 我想了解上拉电阻器的用途及其值是否会影响传感器的精度和性能。 此外、考虑到我们的输入电压为3V、3.3V 或5V、上拉电阻值是否会随输入电压而变化?

    谢谢

    此致

    拉杰库马尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rajkumar:

    我来逐一回答您的问题。

    1.) 您不必使用 ALERT 引脚、因此如果您不需要使用该功能、则可以将其保持悬空。 ADD0引脚可以短接到 V+、GND、SCL 或 SDA。 由于 ADD0靠近 V+、因此很容易焊接。 由于尺寸是个问题、如果您尚未选择 YBG 封装选项、我会推荐该选项。

    2.) 没关系、保持电阻器远离是为了防止电流过时、加热器辐射到影响 TMP117的温度读数

    3.) 您是否想知道连接到 TMP117的布线的布线宽度? 如果是这种情况、我会使用任何可行的方法、然后进行测试。 这是一个电流非常低的器件、因此无需非常宽的引线。

    4.) 您打算用热环氧树脂做什么? TMP117可以正常工作以感应环境空气温度、无需使用热环氧树脂、因此我不推荐。

    5.) 如果使用2个 TMP117、只需确保它们位于不同的 I2C 地址。 例如、在当前原理图中、只需确保 U5 ADD0引脚连接到 V+、U6 ADD0连接到 GND。

    6.) 无需额外校准

    7.) 需要使用上拉电阻器来上拉开漏输出或 I/O 引脚、以便该引脚可以驱动高电平或低电平。 要理解的关键是您需要选择正确的电阻器值、以最大程度地减小 SDA/SCL 信号上升沿和下降沿上的 RC 时间常数、并提供足够的电流来正确通信。 对温度精度并不重要。 如果您将上拉电压连接到 TMP117 V+、则通过该上拉电阻的电流将增加、因此您需要注意、它不超过 VOL 规格中的3mA 限值(如果电流增加到超过该限值、 我们不能保证器件正确拉低)。 但是、这些列出的值都足够大、在您列出的电压范围内应该没有问题。

    此致

    -亚历克斯·汤普森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rajkumar,

    仔细查看这一在柔性 PCB 上具有2个 TMP117的参考设计、您可能还会从中受益;

    https://www.ti.com/tool/TIDA-060034

    此致

    -亚历克斯·汤普森