This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1843AOPEVM:mmWave Studio -重复测量时、AR1.StartMatlabPostProc (ADC_DATA_PATH)上会出现错误

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1312495/awr1843aopevm-mmwave-studio---when-repeating-measurements-an-error-occurs-at-ar1-startmatlabpostproc-adc_data_path

器件型号:AWR1843AOPEVM

我创建了以下 lua 脚本、并在 mmWaveStudio 中运行。 我能够确认最初几次保存 bin 文件、但中途出现了错误。 请告诉我如何解决此问题、如果需要任何信息来解决此问题、请指示我。 我会联系您。

#lua 脚本
-路径集
adc_data_path ="C:\\ti\\mmwave_studio _02_01_01_00\\mmWaveStudio\\PostProc\\"..adcDataFileName


-开始记录 ADC 数据
Config_Start (ADC_DATA_PATH、1)
Rstd. 睡眠(1000)

--触发帧
ar1.StartFrame()
Rstd. 睡眠(30000)

--后处理捕获的原始 ADC 数据
ar1.StartMatlabPostProc (ADC_DATA_PATH)
WriteToLog ("请等待几秒钟以便进行 MATLAB 后处理... !!!


! \n"、"绿色") #Error:该进程无法访问该文件,因为它正在被另一进程使用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [报价 userid="590518" url="~/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1312495/awr1843aopevm-mmwave-studio---when-repeating-measurements-an-error-occurs-at-ar1-startmatlabpostproc-adc_data_path ]--处理捕获的原始 ADC 数据
    ar1.StartMatlabPostProc (ADC_DATA_PATH)
    WriteToLog ("请等待几秒钟以便进行 MATLAB 后处理... !!!

    ! \n"、"绿色") 您好! 请从 LUA 脚本中删除此呼叫。 捕获数据文件后、您可以在 Studio 中加载它并对其进行后处理 谢谢! 塞萨尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cesar:

    首先、感谢您的指导。

    我还有一个问题。 AR1.StartMatlabPostProc 在测量后是否会在系统后台继续保存 bin 文件、造成错误?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可能数据尚未被捕获。

    您是否可以尝试提高 Rstd。 睡眠(30000)?

    通常、其工作方式应如本例中所示、

    C:\ti\mmwave_studio _03_00_00_14\mmWaveStudio\Scripts\DataCaptureDemo_xWR.lua

    谢谢!

    塞萨尔