This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HDC2010EVM:芯片应用问题

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC2010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1313532/hdc2010evm-application-issues-of-chips

器件型号:HDC2010EVM
主题中讨论的其他器件:HDC2010

我们使用 HDC2010"发现在25 °C、40%湿度应是您的演示板的关键值、这是电路板读取的数据仅比测试环境设置的40%大5%、因此当湿度为30%、20%、 演示板测量的数据比环境湿度大5%、当湿度大于40%(60%)时、环境湿度大约大7-8%、尽管测量数据也更大、 但误差仍然在5%以内、简而言之、总体现象是湿度越低、误差越大、因此请帮助确认传感器本身是否也有需要校准的偏差、或采取哪些措施进行校正、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此 EVM 过去使用过多少、还是新使用过? 它是否经历过任何焊接返工、暴露在诸如电路板清洁剂、酸盐、VOC 等化学品中? 您是否仅在1个 EVM 上看到此问题? 如果你有其他人,他们如何阅读?

    HDC2010经过出厂校准、因此用户无需对器件进行任何更改即可准确读取 RH。

    谢谢

    -亚历克斯·汤普森