This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR2944EVM:这一行 objectdetection.c 中是否存在错误

Guru**** 2538950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1313037/awr2944evm-is-there-a-bug-in-this-line-of-objectdetection-c

器件型号:AWR2944EVM

第1184行的"||"应为"&"、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    objectdetection.c 位于 ti\mmwave_mcuplus_sdk_04_04_01_02\mmwave_mcuplus_sdk_04_01_02\ti\datapath\dpc\objectdetection\objdthwaDDMA\mma\dma\dcma\intel src

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Li

    你是对的。 这是一个错误、将在毫米波 MCU 和 SDK 的未来版本中修复相同的错误。

    此致、

    考希克