This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:{MODULE#40}:第209行:错误{id:0x1b0000、args:[0x11f1c、0x16315]}xdc.runtime.Error.raise:正在终止执行

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1309976/iwr1443boost-module-40-line-209-error-id-0x1b0000-args-0x11f1c-0x16315-xdc-runtime-error-raise-terminating-execution

器件型号:IWR1443BOOST

您好!  

我一直在尝试按照生命体征演示进行操作、但当我不得不将 EVM 连接到 CCS 的步骤时、收到以下错误消息。  

注意到我没有完全遵循教程、因为我的笔记本电脑 不支持最新的工业工具箱、所以我安装了4.6.0版本、还有我尝试用多个版本卸载并重新安装 CCS、但都给出了相同的错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。

    我们将对此进行研究、并将在24-48小时内作出响应。  感谢您的耐心。

    此致、

    桑托什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在连接 CCS 之前、必须在 EVM 上刷写 ccsdebug 映像。  

    刷写以下图像  

    MMWAVE_SDK_02_01_00_04\packages/ti\utils\ccsdebug\xwr14xx_ccsdebug.bin

    映像刷写后、以功能模式引导并连接到 CCS

    现在、您可以下载生命体征演示的.out 文件、并通过 CCS 运行

    此致