请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR6843AOPEVM 您好、TI!
我在使用毫米波演示可视化工具时遇到了一些问题。
我想更改 cfg 内的参数.、但在我修改后、它显示为"Invaild configuration"
我何时使用此 cfg。
可以使用毫米波演示可视化工具。
我将"profileCfg 0 60 7 3 24 0 166 1 256 12500 0 158 "更改为 "profileCfg 0 60 7 3 24 0 150 1 256 12500 0 158 "
毫米波演示可视化工具无法工作、显示"invalid configuration"

我还尝试了更改其他参数、但始终会显示"无效配置"。 请帮助我澄清原因。
我希望在校准和实验中使用不同的参数。
谢谢
文森特