This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR6843ISK:AWR6843ISK 支持57GHz 雷达

Guru**** 2568565 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR6843ISK, AWRL6432, AWR6843, AWR6843AOP, AWRL6432BOOST, DCA1000EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1310056/awr6843isk-57ghz-radar-support-with-awr6843isk

器件型号:AWR6843ISK
主题中讨论的其他器件: AWRL6432AWR6843AWR6843AOPDCA1000EVM

大家好、

我最近收到了 AWR6843ISK、能够进行配置、还能够以三种不同的配置看到从60GHz 到64GHz 的信号。

我必须支持57GHz 雷达解决方案,所以我能否使用 AWR6843ISK 生成57-64GHz 信号?

谢谢

马赫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!

    AWR6843支持60-64GHz。 如果您需要支持较低的频率、应查看/获取 AWR6843AOP 或 AWRL6432。  

    https://www.ti.com/sensors/mmwave-radar/automotive/products.html#sort=1507;asc& 

    https://www.ti.com/compare-products/?id=3559&type=GPT&partList=AWRL6432,AWR6843AOP&columnList=1,507,994,993,906max,2115,1918,2098,1217,1219,1498,1192,3316,1130,498,2954,2955,-4</s>993,906 

    2,115,191820981217121914981192331611304982,954,295
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh Wyatt:

    但它是单芯片正确吗,它不像即插即用雷达?

    我可以回答吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    我要强调的是、您需要从产品系列中的其他器件中进行选择、以满足您的应用要求。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、正确、但 AWR6843AOP 无法与毫米波演示可视化工具配合使用正确吗?  

    例如、AWR6843ISK 与 USB 电缆进行简单连接、并在60-64GHz 的频率下工作。

    但我想知道 AWR6843AOP 使用 Demo Visualizer 操作简单吗?  

    谢谢

    马赫什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Josh Wyatt:

    还请注意、根据用户指南、AWR6843AOP_EVM 仅适用于60-64GHz 的频率、此外、当选择 AWR68XXAOP 时、Demo Visualizer UI 也具有60-64GHz 的频率。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:

    您是对的-也许最好坚持使用 AWRL6432  、这是一个可供参考的硬件 www.ti.com/.../AWRL6432BOOST、 https://www.ti.com/lit/ug/swru596/swru596.pdf (用户手册)

    软件(包含 mmWave Studio)的更多信息、您可以在此处找到: https://www.ti.com/tool/AWRL6432BOOST#order-start-development 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着独立的 AWR6432BOOST 足以满足基本使用正确吗? 或者、我需要  DCA1000EVM 以便在 UI 上查看目标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    为了获得最佳结果、建议使用 DCA1000。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果不使用 DCA1000、我还能 在 mmWave Studio 上看到雷达目标吗? 或 DCA1000是必需的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    如果您要使用 mmWave Studio、那么是的、您也需要 DCA1000。 还有一个仅通过升压板即可使用的毫米波演示可视化工具。 看起来像 v3.6.0是要使用的选项(有多个)使用图像中的下拉菜单来选择 AWR64xx

    https://dev.ti.com/gallery/view/mmwave/mmWave_Demo_Visualizer ver2/3.6.0/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    但 Demo Visualizer 无法在低于60GHz 的频率下显示;因此、我担心我是否购买了 AWR6483BOOST、而通过 demo visualizer 无法找到57-64GHz 选项。 我只能看到60-64GHz。 我已经安装了工作频率为60-64GHz 的 AWR6843ISK。

    您能否确认 Visualizer 可以选择57GHz?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    在此例中、很遗憾、器件支持较低的频率、但我的同事指出、此硬件和天线支持从59GHz 到64GHz、您是对的、可视化工具也只从60GHz 开始。 如果您需要较低的频率、则可以使用此器件-但您需要设计自己的硬件。 很抱歉有任何混淆。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于57GHz 的较低频率平均值、我需要使用 mmWave Studio 和 AW6483BOOST 和 DCA1000正确吗?

    无论硬件如何,Visual demo Studio 都无法生成低于60GHz 的信号。-->我是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mahesh:  

    我认为您是对的。