This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:SPI 接口

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1312610/awr1443boost-spi-interface

器件型号:AWR1443BOOST

我想使用 BP/LP 连接器通过 SPI 接口传输器件的数据。 我可以看到信号从 MOSI (J6-14)传出、但我需要 SPICLK (J5-13)、但引脚没有信号传出。 我可以看到视流传感器中的显示内容会实时更新。 SOP 跳线设置为001。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves -  

    感谢您发帖、欢迎来到 E2E!  

    在这里、您应确保已将 S1设置为在该板上选择 SPI 而不是 CAN。  

    发件人: https://www.ti.com/lit/ug/swru507c/swru507c.pdf 

    发件人: https://www.ti.com/lit/zip/sprr249 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josh、您好!

    我验证了两次此设置、它是在 SPI 侧。 由于我能够获得 MOSI 引脚上的数据、因此这意味着设置正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yves -  

    感谢您的响应-也许然后检查  两个位置上 U13的引脚15 (开关)以确保获得 GND 或 3.3V、如果检查结果良好、请检查引脚7和8之间的引脚15、根据开关设置、您应该会看到短路或开路。 除了该开关、我在原理图中目前没有看到会阻止您的任何其他内容。  

    来自 https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ts3a5018.pdf ,第17页