This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWRL6432:有关天线设计的问题

Guru**** 2555630 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR6843, AWRL6432, IWR6843ISK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/1310572/awrl6432-question-about-designing-antenna

器件型号:AWRL6432
主题中讨论的其他器件: IWR6843ISK、IWR6843

尊敬的 TI 专家:

我的客户将 AWRL6432用于其新产品、并对天线有一个问题。

我们知道自己天线的设计很困难、因此我希望我的客户建议使用与 EVM 相同的设计天线。

问题是、我找到了 IWR6843ISK (https://www.ti.com/lit/zip/swrc355)的 Altium 设计文件、甚至找到了 PCB 层叠指南。 (https://www.ti.com/lit/pdf/spracg5)

这次我想使用 Altium 设计文件(或任何东西)为 AWRL6432设计天线和 PCB 层叠指南。 (可以使用与 IWR6843相同的文档吗?)

请检查此问题。 谢谢。

此致、

蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    可以。 可以使用 IWR 文档来设计天线。

    谢谢。

    斯雷迪普

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreedeep:

    感谢您的支持。

    我知道您可以选择 PCB 堆叠。

    天线布局如何? AWRL6432为2TX/3Rx、而 IWR6843为3Tx/4Rx。 可能天线结构不同。

    我可以获得 AWRL6432的天线布局(焊盘、Altium 或其他任何部件)吗?

    此致、

    蔡斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chase:

    https://www.ti.com/lit/zip/swrr181

    给定的链接将为您提供 AWRL6432 EVM 的 Altium 文件。 如果您需要任何进一步的帮助、请查看并告诉我。

    谢谢。

    斯雷迪普